结果:找到"石英晶体振荡器 晶体振荡器 石英晶体",相关内容1000条
- YXC石英振荡器,频点16MHz,工作电压1.8V-3.3V,应用于安防控制
- 安防控制(SecurityandSurveillance)是指通过各种技术手段和措施,对人员、财产、设备和信息等进行监控、管理和保护的系统和方法。这种控制旨在预防、检测和应对各种安全威胁和风险,以维护社会秩序、保障公共安全和个人安全。而安防产品可以运用到很多地方,不管是高速公路还是楼宇大厦,我们都会看到监控探头的出现,这让我们的人身和财务安全得到很大的保障。不过安防产品有很多,不只是监控系统,像门禁、安全摄像头、报警系统都是其中一种。平常我们所熟知的就是监控,在日常生活中太普遍,监控系统的关键就是画质要非常清晰,而画质感清晰就需要一颗高精密的电子元件的支持——晶振。所有的安防产品中都会有这颗...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-04 15:26:00
- 如何用万用表判断晶振的好坏
- 晶振是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的频率元器件,为系统提供基准频率信号,主要有无线数据传输和时钟两种用途,晶振损坏会导致时钟失效,单片机不工作等等,晶振的好坏会直接影响到整个电路中的性能,那么怎么去更简单的方法去判断晶振的好坏呢,下面给大家使用万用表直接测试晶振的好坏。判断前首先需要了解晶振的脚位,常用的无源晶体脚位如下所示:振荡器是否正常工作,常用以下两种方法来检测:一是用示波观察输出波形是否正常;二是用万用表的直流电压挡测量振荡三极管的Var电压,如果Vee出现反偏电压或小于正常放大时的数值,再用电容并正反馈信号交流短路到地端,若VBE电压回升,则可验证电路已经起振。如果振荡...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-31 17:00:00
- YXC晶振32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
- 3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印技术可用于珠宝,鞋类,工业设计,建筑,工程和施工(AEC),汽车,航空航天,牙科和医疗产业,教育,地理信息系统,土木工程,和许多其他领域。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。在3D打印过程中,对每一个细微的操作都需要进行精确控制,以确保打印出的物体与设计保持一致。晶振作为提供稳定时钟信号的装置,可以确保3D打印机在执行每一个动作时都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,石英晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-27 16:27:00
- 高精度保障智能机器人的“心脏”:宽电压有源晶振YSO110TR
- 随着科技的不断进步,智能机器人正逐渐成为工业自动化、智能交通、医疗护理等领域的重要助手。在智能机器人的核心控制系统中,高稳定性的时钟源尤为重要。宽电压有源晶振YSO110TR正是为满足这一需求而设计的一款出色产品。宽电压有源晶振YSO110TR的优势在于其高精度和稳定性。拥有8MHz的频率输出,全温范围内总频差仅为±30PPM,YSO110TR保证了机器人系统的高精度控制和稳定运行。无论在-40~+85℃的严苛温度环境下,晶振都能保持稳定的性能,为智能机器人的高精度运动和计算提供可靠的时钟信号。YSO110TR的封装尺寸也为机器人系统的设计提供了便利。50324P封装是其中一种,而YSO11...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-10 17:33:00
- YXC有源晶振为功放音响提供时钟方案
- 随着智慧技术的不断发展,生活水平的提高使得人们对品质生活的追求不断攀升。在这个背景下,功放音响设备作为人们日常生活及娱乐活动中的重要组成部分,不仅成为消费的重要方式,也广泛应用于各种场景,如舞台演出、KTV、剧院等。功放音响拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化。在功放音响设备中,晶振作为关键的元件,对于电路的稳定性和性能发挥起着至关重要的作用。然而,不正确使用晶振可能导致一系列问题,如播放杂音等,因此对其进行优化十分重要。【应用框图及解析】为了确保内置DSP的高性能全数字音频放大器正常工作,正确选择...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-21 17:27:00
- YXC扬兴科技丨压控晶振选型指南
- Ø概要压控晶振(VCXO),全称为电压控制石英晶体振荡器(VoltageControlledOscillator),是石英晶体振荡器的一种。压控晶振主要由石英晶体谐振器、变容二极管和振荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。因此,压控晶振最突出的特点之一是能够通过调整输入电压实现小范围内的输出频率调整,一般频率调制范围为±50PPM~±200PPM。压控晶振大多用于锁相技术、频率负反馈调制的目的,被广泛应用于音频功放、高清电视系统、无线通信系统、卫星导航及通信系统、高精密仪器仪表等应用中的同步/抖动清除。ØYXC丨VCX...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-01 14:54:00
- 石英晶体振荡器到底有多少种类?
- 石英晶体振荡器是本身带电压的石英晶振,一般分类有很多种,日常的分类有普通有源晶振、压控晶振、温补晶振、压控温补晶振、恒温晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分类更加明细的话,那么石英晶体振荡器的种类有哪些呢?1.按精度分类石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度)可分为普通石英晶体振荡器,精密石英晶体振荡器、中精密石英晶体振荡器和高精密石英晶体振荡器。2.按封装结构及外形分类石英晶体振荡器按封装结构及外形可分为金属外壳晶体振荡器、玻璃外壳晶体振荡器、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。3.按引出电极数目分类石英晶体振荡器按引出电极数目可分为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 晶体振荡器 石英晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-30 09:28:00
- 如何测量晶体振荡器的老化?
- 什么是晶体振荡器老化?石英晶体频率在一段时间内的微小变化称为老化。每当将晶体用于应用时,总是要考虑到这种影响。衡量晶体振荡器的老化并不是一件容易的事。加速老化用于通过将设备置于较高温度并定期测量频率来测量设备的真正老化。例如,将设备在85°C下放置30天,在105°C下放置168小时,相当于在室温(即25°C)下放置一年。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体振荡器,晶振,石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-09-30 09:35:00
- 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
- 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振 石英晶体 晶体振荡器 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
- 干货!4种方法提高石英晶体振荡器相位噪声性能
- 石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。相位噪声或频率变化的大小与施加的力或加速度成正比。力越大,频率不稳定性越大,噪声越大。由于晶体的加速度敏感性而引起的频率不稳定性会影响振荡器性能的许多方面,例如:●短期稳定性●相位噪声性能●相位抖动这种振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性。所以问题仍然存在。该怎么办?要使加速度敏感性对客户系统的影响最小化,有许多可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 15:45:00
返回